OEM无人机动力系统采购指南:从系统匹配到批量交付
工业级OEM无人机动力系统采购指南:涵盖需求分析、部件选型、采购陷阱与验证流程。重点讲解多旋翼及植保、物流等行业匹配策略,并推荐T-MOTOR成熟动力方案,助力高效批量交付。
随着重载无人机在物流运输、应急救援、农业喷洒等场景中不断被广泛应用。对其动力系统的要求也越来越高,更加强调大拉力、长续航、稳定性以及复杂工况下的可靠运行。
作为重载无人机的核心,动力系统能够直接影响到无人机的飞行时间、载重能力、飞行稳定性和整体能耗表现。选择合适的动力系统,能够显著提升整机性能和系统可靠性。一套完整的动力系统通常由电机、螺旋桨、电调和电池组成,四者并不是单独工作,而是需要协同匹配。如果选型不合理,即使某个部件性能优秀,也仍会出现拉力不足、效率低、发热严重甚至飞行故障等问题。
重载无人机通常指单轴拉力达到10kg以上,而T-MOTOR以额定拉力25kg、最大起飞重量(四轴)100kg以上作为典型基准,更注重持续高效输出与高可靠性。

拉力是重载无人机动力系统选型中的首要考虑因素。在选择合适的动力系统时,首先需要明确所需要的单轴额定拉力和最大起飞重量。
除此之外,还必须要考虑OEI(单动力失效)情况,以八轴无人机为例,当失去一个动力点后,剩余的动力必须足以支持重载无人机安全紧急降落。因此,动力系统不仅需要满足正常的工业需求,还需预留足够的冗余,来应对起飞、爬升、抗风和突发故障等情况。
通常情况下,拉力余量越大,飞行稳定性和安全性也会相应提高,但同时也意味着系统重量、功耗和成本会增加,因此在安全性、续航和经济性之间需要取得平衡。
推荐计算方法:单电机最大拉力=MTOW/电机数量*2.2~2.5
例如,对于一台最大起飞重量为80kg的八轴无人机,建议单轴额定拉力至少达到10kg以上,以确保拥有合理的安全拉力冗余和OEI能力。
另外,建议重点查看电机的拉力曲线,优先选择在50%-70%油门时达到所需拉力的电机,避免满油门长期运行。这样不仅可以提升系统效率,降低发热和延长使用寿命,还能为后续飞行预留更足够的动力储备。

螺旋桨是将电机扭矩转化为升力的关键部件,能直接决定负载能力和系统效率,其重要性不亚于电机。
螺旋桨直径越大,推动空气的能力越强,能够在低转速下获得更大的推力从而提高效率,此外,螺距越大,适合更高的飞行速度,但是会增加电机负载。不同材质的桨叶具有不同的特性,比如碳纤维/复合材料,则有着轻量化、刚性好和振动小的优势,而木浆/尼龙碳纤材质则有着不易变形的特点。
螺旋桨选型时,不仅要根据轴距选择尺寸,还需结合材料、叶片结构、重量和平衡性等因素进行综合判断。
在行业内通常用g/W来作为效率单位,对于重载无人机来说,效率直接影响续航时间、载重能力和整机能耗。
动力系统的效率通常由电机效率、螺旋桨效率、电调效率和电池效率共同决定。但在实际应用中,高效率并不是意味着单一个部分的效率最高,而是需要各部分在目标工况下达到最佳匹配的协同关系。
由于重载电机在高电流下会产生大量的热能,导致整体发热和功率损耗增加,因此建议首选带有离心风扇或者开放式散热结构的动力系统,避免热衰减带来的效率骤降。
对于长航时重载平台,推荐优先选择低KV、大扭矩电机,搭配大尺寸螺旋桨和高电压平台,降低工作电流并提高整体效率。
重载无人机执行的往往是高价值、高风险的任务,动力系统的失效可能会导致无人机坠毁,因此动力系统的可靠性是非常关键的。
无人机的可靠性不仅体现在电机寿命和推力稳定输出,还包括散热能力、防水防尘能力、抗振能力以及长时间运行下的性能一致性。
比如为避免长时间满载运行导致退磁或者烧毁,则需要电机具备良好的散热设计;电调支持过流、过压、过温等保护功能;除此之外,动力系统应具备一定的防水、防尘能力,以应对雨天、沙尘等恶劣环境,相对的,动力系统的轴承、磁钢和绕组等核心部件都需要具备更高耐久性。
选型时应考虑持续适航要求,并定期检查、校准,对于重载平台而言,可靠性往往比极限拉力更重要。

T-MOTOR为重载应用提供多款高性能动力系统,覆盖多旋翼、VTOL以及eVTOL等平台。每个系列都采用了先进技术和优化设计,以确保在各种重载任务中能够提供稳定稳定、高效、长寿命的动力支持,满足不同飞行平台的多样化需求。
| 产品 | 电压 | 额定拉力 | 螺旋桨 | 重量 | 最大起飞重量 (四轴共轴) | 适配管径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X-A14 | 18S/24S (LiPo) | 35-40kg | EFZ57/EZ57 | 9700g (含线、折叠桨) 8650g (含线、直桨) | 200kg | 60 mm |
| X-A16 | 24~28S (LiPo) | 55-60kg | EFZ63 / EZ63 | 11610g(含线、折叠桨) 10590g(含线、直桨) | 240kg | 80 mm |
| X-A16L 24S | 24S(LiPo) | 70-75kg | EFZ63/ EZ6 | 15200g(含线、折叠桨) 14180g(含线、直桨) | 300kg | 80 mm |
| X-A16L EFZ73 | 24~28S (LiPo) | 75-80kg | EFZ73 / EZ73 | 15400g(含线、折叠桨) 14380g(含线、直桨) | 300kg | 80 mm |

| 产品 | 电压 | 额定拉力 | 电机重量 | 电调 | 电调重量 (不含线) | 螺旋桨 | 螺旋桨重量(支) | 最大起飞重量 (四轴/四轴共轴) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MN1130 | 24S (LiPo) | 20-25kg | 1740-1742g | M200A 24S | 421g | NS45 /NS47 /VZ40 | 305g /320g /205g | 100kg/150kg |
| MN1315 | 14S (LiPo) | 20-25kg | 1780g | M248A 14S | 357g | VZ40 | 205g | 90kg/130kg |
| MN1320 | 24S (LiPo) | 25-28kg | 2070g | M200A 24S | 421g | NS45 | 305g | 100kg/160kg |
| MN1325 | 24S (LiPo) | 30-32kg | 2425g | M200A 24S | 421g | NS47 | 320g | 120kg/190kg |
| MN1330 | 24S (LiPo) | 35-38kg | 2750g | M200A 24S | 421g | NS52 | 430g | 140kg/220kg |
| 产品 | 电压 | 额定拉力 | 电机重量(含线) | 电调 | 电调重量(含线) | 螺旋桨 | 螺旋桨重量 | 最大起飞重量 (四轴/四轴共轴) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL1155 | 24S (LiPo) | 25kg | 1420g | VL200A | 1090g | VZ40 | 205g/支 | 90-105 kg/150kg |
| VL1165 | 24S (LiPo) | 30kg | 1710g | VL200A | 1090g | VZ42 | 273g/支 | 115-125 kg/190kg |
| VL1180 | 24S (LiPo) | 35kg | 2680g | VL300A | 1590g | VZ45 | 285g/支 | 35kg/220kg |
| VL1380 | 24S (LiPo) | 35kg | 2400g | VL300A | 1590g | VZ45 | 285g/支 | 35kg/220kg |

| 产品 | 电压 | 额定拉力 | 电机重量(含线) | 电调 | 电调重量(含线) | 螺旋桨 | 螺旋桨 重量 | 最大起飞重量 (四轴/四轴共轴) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S150 | 400V | 90kg | 9.05kg | SE40 | 2.4kg | NS62×24 | 920g/支 | 360kg/540kg |
| S200 | 400V | 125kg | 13.7kg | SE60 | 2.5kg | NS73×28 | 1750g/支 | 500kg/750kg |
| 产品 | 电压 | 额定拉力 | 电机重量(含线) | 电调 | 电调重量(含线) | 螺旋桨 | 螺旋桨重量(支) | 最大起飞重量 (四轴) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U15L | 24S (LiPo) | 30kg | 3600g | THUNDER 300A 24S | 870g | NS47 | 320g | 120kg |
| U15XL | 24S (LiPo) | 40kg | 4408g | THUNDER 300A 24S | 870g | NS52 /NS57 | 430g /530g | 160kg |
| U15XXL | 24S (LiPo) | 50kg | 5130g | THUNDER 300A 24S | 870g | NS57 /NS62 | 530g /920g | 200kg |
→ 如果以上推荐方案无法解决您的需求,点击获取完整重载动力解决方案。
重载无人机动力系统的选型并不是简单的参数堆砌,而是需要综合考虑平台类型、拉力、螺旋桨、效率和可靠性等多个因素。不同的平台对于动力系统的要求差异明显,如多旋翼平台更关注悬停推力和冗余,固定翼平台更关注巡航效率和续航能力,而垂起固定翼则需要兼顾起降与巡航性能。
合理的系统匹配不仅能够提升拉力和续航,还能降低能耗、减少故障,并提高整机稳定性,对于工业级无人机项目来说,优先保证安全冗余和可靠性,往往比单纯追求极限性能更重要。
优点: 效率高(移动更多空气,相同拉力下电流更低)、扭矩大、适合重载稳定悬停、减少能耗,续航更长
缺点:响应较慢,机动性稍差,桨叶成本高,风阻影响大
优点:响应快,加速迅猛,更适合需要敏捷的场景
缺点:由于需要高转速,效率较低,发热更明显,重载下容易过载,续航时间短。
针对于重载无人机,更推荐八轴或者X8共轴,而不是四轴(非共轴)。
重载无人机选择高低压平台应该根据最大起飞重量来选择,500kg以上推荐使用高电压平台,即400V以上;如果最大起飞重量在500kg以下,则推荐使用低电压。
重载无人机使用高电压平台能显著降低工作电流,减少线路损耗、发热和电池压降,从而提升整体效率和续航。高电压搭配低KV电机和大桨,在50-70%油门下更加省电。
工业级OEM无人机动力系统采购指南:涵盖需求分析、部件选型、采购陷阱与验证流程。重点讲解多旋翼及植保、物流等行业匹配策略,并推荐T-MOTOR成熟动力方案,助力高效批量交付。
本文剖析了PWM与DRONE CAN两种主流协议的核心差异,结合无人机类型与任务需求,本文提供了多维度的选型方案,帮助您快速锁定最适合项目的ESC。
动力系统被视为多旋翼无人机的核心,直接影响续航、载重、机动性和飞行安全性。本文从合理匹配电机、ESC和螺旋桨到全系统平衡,分享专业选型原则与实用指南,打造更安全、高效的多旋翼飞行平台。
提交机型、载重、电压与任务场景,T-MOTOR 工程师将协助您评估匹配的动力系统方案。