T-MOTOR HEP-S系列工业级无人机重载螺旋桨重磅上市
本文聚焦全新T-MOTOR HEP-S系列碳纤维螺旋桨,解析其强度与轻量化的平衡之道,助力用户突破承载瓶颈,全面提升重载作业稳定性与航时效能。
在山区运输、应急救援等工业级任务中,无人机通常需要长时间高负载运行,航时直接影响作业效率与运营成本。相比单纯增加电池容量,提高“电池—电调—电机—螺旋桨”动力链路效率,是延长航时的重要方向。
作为直接将电能转换为推力的关键部件,螺旋桨效率受到气动设计、电机匹配和结构性能等多方面影响。本文将结合 HEP-S 碳纤维螺旋桨设计实践,解析重载无人机螺旋桨效率的核心影响因素。

螺旋桨效率通常通过推力输出与功率消耗之间的关系进行评估。对于工业无人机动力系统,常用指标包括:
推力效率(g/W): 单位电功率产生的拉力。它包含电机与电调损耗,是系统级指标,适合比较整套动力组合,但不能单独表征桨叶本身的气动水平。
螺旋桨效率(FM,Figure of Merit):悬停状态下理想诱导功率与实际轴功率之比。FM剥离了"为产生拉力必须付出的诱导功",专门衡量螺旋桨自身的气动完善程度。
前飞效率 ηp:ηp 用于衡量螺旋桨在前飞状态下的推进效率,更适用于固定翼及高速飞行场景。
注:下文提到的“效率损失”,除特别说明外,均指螺旋桨自身气动效率层面的变化。
螺旋桨运行时,输入功率主要消耗在两部分:诱导功率损失和型阻功率损失。降低这两类损耗,是提升无人机动力效率的关键。
诱导功率:诱导功率主要用于产生推力并改变空气流动状态。对于相同推力需求,更大的桨盘面积通常能够降低盘载,从而减少诱导损失,提高悬停效率。因此,工业级重载无人机通常倾向采用大直径、低转速螺旋桨设计,以获得更高的推力效率。
型阻功率: 型阻功率主要来自桨叶自身阻力,包括翼型阻力、桨尖损失以及高负载状态下的气动效率下降。
通过优化翼型、弦长和扭角分布,可以降低气动损耗,使螺旋桨在目标工况下保持更高效率。
→ 重载无人机解决方案?联系 T-MOTOR 工程团队获取匹配建议。

气动设计是决定螺旋桨效率的首要因素。桨叶的翼型、扭角、弦长分布以及设计工况匹配,都会影响推力产生过程中的能量损耗。
翼型设计: 翼型决定桨叶产生升力和推力时的气动效率。合理的翼型设计能够降低阻力损失,使螺旋桨在目标工况下保持更高效率。
扭角与弦长分布: 螺旋桨不同半径位置的运动状态不同,需要通过优化扭角和弦长分布,使桨叶各区域保持更合理的工作状态,减少气动损失。
设计工况匹配: 螺旋桨效率并非只由尺寸决定,而取决于是否匹配实际任务需求。相同尺寸的螺旋桨,在不同电机、转速和负载条件下可能产生不同效率表现。因此,高效螺旋桨设计需要围绕实际飞行工况进行优化,而不是单纯追求最大推力。
螺旋桨效率不能脱离动力系统单独评价。高效无人机动力系统需要电机、电调与螺旋桨之间协同匹配,使系统运行在最佳效率区间。
工作点匹配:电机 KV、电压、螺旋桨尺寸和螺距共同决定动力系统工作状态。不同参数组合会影响转速、扭矩输出以及整体效率。
效率区间匹配:优秀的动力匹配并非追求最大推力,而是在实际任务工况下,使螺旋桨负载与电机高效率区域相匹配,从而降低能量损耗。
对于重载无人机而言,电机与螺旋桨的协同设计,是实现高推力、高效率和长期可靠运行的重要基础。
虽然气动设计和动力匹配决定了螺旋桨效率上限,但结构性能决定其在实际高负载任务中的效率保持能力。
在重载飞行中,桨叶受到较大离心力和气动力作用。如果刚度不足,桨叶变形会改变原有扭角和气动设计状态,导致效率下降。
因此,高刚度设计的核心价值并非直接提升效率,而是保证螺旋桨在高负载工况下保持稳定性能。
桨叶重量和质量分布会影响转动惯量。较低的转动惯量有助于提高动力响应速度和控制灵敏度,但对稳定巡航效率的影响相对有限。
对于工业无人机而言,结构优化需要在强度、重量和动态性能之间取得平衡。

螺旋桨效率提升并非依赖单一因素,而是由气动设计、动力匹配和结构性能共同决定。其中,气动设计和电机匹配是影响效率的核心因素,结构优化主要用于保证高负载工况下的性能稳定。
| 因素 | 主要作用 | 影响程度 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| 气动设计 | 影响气动损耗与效率上限 | 高 | 首要 |
| 电机匹配 | 决定系统是否运行于高效区间 | 高 | 首要 |
| 盘载 | 影响诱导功率与悬停效率 | 高 | 首要 |
| 高负载桨叶变形 | 影响气动性能稳定性 | 中 | 需兜底 |
| 转动惯量 | 影响动态响应与瞬态能耗 | 低 | 次要 |
| 桨叶重量 | 增加整机负载,影响能耗 | 低 | 间接 |
基于前文效率影响因素分析,HEP-S 螺旋桨采用“气动优化优先、动力匹配协同、结构强化保障”的设计思路,在提升效率的同时满足重载无人机长期运行需求。
HEP-S 针对翼型、弦长和扭角分布进行优化,使桨叶在目标工况下保持更高气动效率,降低能量损耗。
HEP-S 与 T-MOTOR 动力型电机协同设计,使螺旋桨负载与动力系统高效工作区间更好匹配。
采用 T1100 级碳纤维强化关键受力区域,提升桨叶结构强度,使其在高负载工况下保持稳定性能。
→ 获取HEP-S螺旋桨解决方案
HEP-S 针对工业无人机高负载、长航时和高可靠运行需求,从气动效率、结构性能和动力匹配等方面进行优化。
| 工业无人机核心需求 | HEP-S 对应优势 |
|---|---|
| 延长任务时间 | 优化气动设计,降低悬停功耗,提高效率 |
| 高负载长期运行 | 高刚度碳纤维结构,保持桨型稳定 |
| 快速响应与稳定控制 | 优化重量分布,提升动态响应能力 |
| 动力系统高效匹配 | 协同动力系统设计,提高整体效率 |

为满足不同重载平台的作业需求,HEP-S 系列提供多种尺寸和搭配方案可供参考。
| 型号 | 参考重量 | 推荐最大拉力 | 常用转速段 | 推荐最大转速 |
|---|---|---|---|---|
| HEP-S 18x6.7 | 34g | 8kg | 3700~4900 RPM | 8000 RPM |
| HEP-S 22x7.2 | 45g | 12kg | 3260~4380 RPM | 6850 RPM |
| HEP-S 26x8.8 | 66g | 18kg | 2670~3850 RPM | 5700 RPM |
| HEP-S 28x9 | 74g | 22kg | 2350~3300 RPM | 5550 RPM |
| HEP-S 29x11 | 85g | 24kg | 2000~3000 RPM | 5210 RPM |
| HEP-S 30x10.5 | 91g | 26kg | 2180~3200 RPM | 5300 RPM |
| HEP-S 32x11 | 103g | 30kg | 2130~3100 RPM | 4930 RPM |
| HEP-S 34x11.5 | 117g | 35kg | 2480~3150 RPM | 4420 RPM |
| HEP-S 36x12 | 165g | 39kg | 2100~3050 RPM | 4450 RPM |
| HEP-S 42x12 | 225g | 52kg | 1750~2500 RPM | 4050 RPM |
| 型号 | 电压 | 电机 | 最大起飞重量(四轴) |
|---|---|---|---|
| HEP-S 18x6.7 | 6S | MN505S KV380 | 7.7kg |
| HEP-S 22x7.2 | 12S | MN605S KV170 | 11.6kg |
| HEP-S 26x8.8 | 12S | MN805S KV170 | 20.8kg |
| HEP-S 28x9 | 12S | MN805S KV150 | 21kg |
| HEP-S 29x11 | 12S | P80III 非插销版 KV120 | 21.2kg |
| HEP-S 30x10.5 | 12S | MN1010 KV135 | 25.2kg |
| HEP-S 32x11 | 12S | MN1010 KV135 | 31.1kg |
| HEP-S 34x11.5 | 24S | MN1018 KV72 | 42.4kg |
| HEP-S 36x12 | 14S | U15II KV100 | 48kg |
| HEP-S 42x12 | 24S | MN1123 KV53 | 80kg |
不同工业无人机任务对螺旋桨性能要求不同,选型时应结合载荷、飞行时间和动力系统匹配情况进行综合评估。
看曲线,不看单点:索取力效或 FM 随拉力变化的测试曲线,确认本机悬停拉力点落在曲线的高效段。
核对测试条件:电压、电机型号、环境温度都会影响力效数值,不同来源的数据不可直接横向比较。
核算盘载:在结构允许的尺寸内优先降低盘载,这是悬停效率上限的决定项。
重载平台加看变形指标: 额定拉力下的桨叶变形与扭转指标,比单纯的强度指标更能预测负载工况下的效率保持能力。
→ 一键获取专属定制方案
重载无人机螺旋桨效率并非由单一因素决定,而是由气动设计、电机—螺旋桨匹配以及结构性能共同影响。
其中,气动设计决定效率基础,动力匹配影响系统能量利用率,结构优化则保证高负载任务下的性能稳定。
HEP-S 碳纤维螺旋桨围绕上述核心因素进行设计,通过气动优化、动力协同和结构强化,为工业级无人机提供更高效、更可靠的动力解决方案。
力效(g/W)是系统级效率指标,包含电机、电调和螺旋桨整体表现;FM主要评价螺旋桨自身气动效率。
刚度合理的碳纤桨变形影响较小,但大直径、高负载工况下,结构不足会导致气动性能下降。刚度设计的核心是保持桨叶原有气动性能。
大直径螺旋桨可降低盘载和诱导功率损失,低转速有利于提高动力系统效率,但需要确保电机、电压和螺旋桨参数匹配。
HEP-S 的航时提升主要来自气动优化和动力匹配,高刚度结构保证高负载下性能稳定。在 T-MOTOR 标准测试条件下,相比经典 G 系列约提升 3% 航时。
本文聚焦全新T-MOTOR HEP-S系列碳纤维螺旋桨,解析其强度与轻量化的平衡之道,助力用户突破承载瓶颈,全面提升重载作业稳定性与航时效能。
2026年春季,T-MOTOR推出MN11-13系列大载重多旋翼动力系统,填补了起飞重量50-140kg级别(四轴)工业无人机的动力空白。新品MN系列以“高载荷、长寿命、高环境适应性”为核心定位,为用户提供了中型到超...
T-MOTOR HEP-L超轻螺旋桨采用高效气动设计与碳纤维复合材质,实现轻量化、耐用性与低功耗的完美结合。专为重载无人机、多旋翼航拍与长续航飞行优化,支持智能识别、防护运输及定制化选项,助力无...
提交机型、载重、电压与任务场景,T-MOTOR 工程师将为您推荐合适的电机、ESC、桨叶或动力系统。