2021年第五届世界无人机大会暨第六届深圳国际无人机展
5月21号-23日,2021年第五届世界无人机大会暨第六届深圳国际无人机展在深圳召开,作为本届大会的参展商之一的TMOTOR携全新动力产品亮相。此次,作为大会中优秀的动力方案提供商,TMOTOR荣获第五届世界...
2025年11月17日,中东迪拜航空航天展(Dubai Airshow 2025)在阿联酋迪拜隆重开幕。本届展会规模空前,汇聚了来自95个国家和地区的1500多家行业领先企业,吸引超过十万名专业观众参与。作为无人机动力系统领域的先进企业,T-MOTOR携S150、VL5009、AT7224等多款动力产品参展,凭借领先的动力解决方案,成为现场瞩目的焦点之一。


lS150电机最大功率42kW,支持400V高压供电,重量仅9.1kg
l单个电机最大拉力可达165kg,持续拉力达到90kg以上
l具有突破性的散热设计,散热面积较传统方案提升3~4倍
l高强度轴承设计将轴向承载能力提升了约2.5倍

lVL5009电机+V60A电调+DZ17碳纤桨
l专为12~15kg垂起固定翼设计,动力强劲,垂直爬升响应快、稳定性高
l广泛应用于工业巡检、测绘勘察等场景


lAT7224电机+AT195A电调+AUZ22*16碳纤桨
lAT系列动力系统覆盖eVTOL以及固定翼的推进动力
l电机自重仅780g,最大拉力可达14kg
l适配翼展1.8~2.2m的固定翼,以及起飞重量35kg的垂起固定翼无人机

现场同步展出的多旋翼无人机动力、垂起固定翼动力及FPV动力系统,也凭借其出色的性能表现和广泛的应用适配性,吸引了大量专业观众驻足咨询。




5月21号-23日,2021年第五届世界无人机大会暨第六届深圳国际无人机展在深圳召开,作为本届大会的参展商之一的TMOTOR携全新动力产品亮相。此次,作为大会中优秀的动力方案提供商,TMOTOR荣获第五届世界...
T-MOTOR亮相UMEX 2026阿布扎比无人机展,展示X-A16L共轴动力、S系列高压系统、VZ系列垂起碳纤桨等核心产品。凭借领先技术成为现场焦点,与新兴市场伙伴建立合作,推动全球市场拓展。
6月4日14时许第七届世界无人机大会暨第八届深圳国际无人机展在深圳会展中心顺利闭幕。本届展会属于中国最大的无人机综合展览会,汇集了无人机、无人船、机器人等多项无人机有关技术的综合型展览...
提交机型、载重、电压与任务场景,T-MOTOR 工程师将为您推荐匹配的动力配置。